This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085:如果DAC DOUT信号为三态,则此部件是否可以在SPI总线上与其它SPI器件一起使用

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666159/dac128s085-if-dac-dout-signal-is-tri-state-can-this-parts-be-used-on-spi-bus-with-other-spi-devices

部件号:DAC128S085

如果DAC DOUT信号为三态,则此部件是否可用于SPI总线上的其它SPI器件,或者它是否需要DOUT信号上的尝试声明缓冲器

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yury,

    根据数据表第17页第二至最后一段中的评论,我认为当同步较高时,DOUT处于低怠速状态,但我同意数据表没有指明是低还是高

    我们需要深入了解这一点,并回复您。

    我们将努力在本周结束前为您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yury,您好!

    感谢您的调整。 很抱歉,关于DOUT状态的数据表不是很具体。 我对其进行了物理测量,发现使用1k欧姆内部电阻器将DOUT向下拉至地电位。 所以,这不是理想的高z条件。 但您可以在设计电路时牢记这种电阻值。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!