This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:奇怪的行为,当DAC接近范围限制时,它似乎出现了位打滑。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666057/dac8871-odd-behavior-as-the-dac-is-approaching-the-limits-of-range-it-appears-to-be-slipping-bits

部件号:DAC8871

这是DAC的全部范围

我正在使用DAC8871,输出电压范围为+/-10V。  以下幻灯片显示了来自DAC的10伏输出,来自DAC的5伏输出以及来自DAC的0伏输出。    输出的负方向也是如此。

 

e2e.ti.com/.../Power-point-for-TI.pptx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    您能否分享此设计的原理图?

    我在读取绿色轨迹的电压时遇到了一些困难。 这些捕获中显示的电压输出范围是多少? 捕获中使用了哪些代码范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    Michael已通过电子邮件与我联系。

    谢谢!