This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:MUX对精度的影响

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666220/ads1262-mux-impact-on-accuracy

部件号:ADS1262

您好,

我们的客户使用ADS1262,有疑问。

MUX是否会影响准确性?  

是否出现毛刺噪音?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naoki-san,

    虽然内部MUX具有一些较小的寄生电阻和电容,但它不应影响ADC精度规格,因为MUX包括在所有表征测量中。

    切换MUX信道时,ADS1262在重新启动ADC转换之前延迟52 us (默认情况下),以留出足够的时间让MUX和PGA稳定下来。 但是,如果您发现稳定问题,则主要是由于外部电路连接到输入针脚。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama