This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S101-Q1:5V电源范围的非线性信息

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666047/adc121s101-q1-non-linearity-information-for-5v-supply-range

部件号:ADC121S101-Q1

你好

 

我的问题是,对于ADC121S101-Q1,考虑到高达5V的电源范围,INL和DNL的值是多少? 数据表仅显示这些高达3.6V的值,但我正在使用5V电源,需要INL和DNL用于此电源范围。

 

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Edson!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 查看ADC121S101-Q1数据表中的图7和图8。 这些特性曲线涵盖了具有各种时钟频率的5V运行时的INL和DNL。 如果我们还能为您提供帮助,请务必告知我们。