This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:配置设置

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665842/ads131a04-configuration-settings

部件号:ADS131A04

您好,

让我询问一下移动此设备的初始注册设置。

我的客户设置了以下寄存器,但ADC不输出A/D数据。

0x0011 重置

0x0655 解锁

0x4B60  WREG A_SYS_CFG 0x60

0x4D01  WREG CLK1 0x01

0x4E25  WREG CLK2 0x25

0x5100  WREG ADC1 0x00

0x4CBE WREG ADC1 0xBE

0x4F0F  WREG ADC_ENA 0x0F

0x0033唤醒

 

是否可以检查此设置?

请告诉我正确的设置?

 

谢谢,此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,铃木山,

    乍一看,寄存器值似乎是合理的。 您能否将SPI接口的一些波形(示波器屏幕截图)包含在内,以便我们查看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom-san,

    感谢您的回复。

    问题解决了。 根本原因是"CS"的时间安排。

    感谢您的支持。

    此致,