请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS58J63 我在接收器链中使用ADS58J63。 我所需的工作频段为250MHz至500MHz。 我的应用图与数据表中提供的图类似(图140,第75页)。 ADC输入之前有一个差分增益放大器。 ADC之前的增益放大器需要100ohm或200ohm差动阻抗作为负载,即ADC的差动输入阻抗应为100ohm/200ohm。
数据表中提供的ADC输入电路在并联中有两个25欧姆电阻器,因此我假定放大器看到的有效负载阻抗 将小于50欧姆。 因此,请您建议合适的ADC输入电路以满足我的要求。
此致,
Kiran