This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J25:同步引脚的IO标准

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666359/adc34j25-io-standard-of-sync-pins

部件号:ADC34J25

您好,

我需要ADC34J25的同步引脚的输入电路型号。 这些引脚的IO标准是什么?

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mdursun,

    这些是LVPECL输入。 VCM的电压为0.95V,典型高电压值为1.3V,典型低电平为0.5V。我们通常从FPGA的LVDS输出引脚驱动此电压,并使用电阻器对信号进行电平转换,以 在ADC输入处获得正确的VCM。 请参阅随附 的EVM示意图。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC34JXXEVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf