This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45数据时间戳记

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, ADC32RF45, ADC32RF45EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666374/adc32rf45-adc32rf45-time-stamping-of-data

部件号:ADC32RF45
主题中讨论的其他部件:TSW40RF80EVM,, TSW14J10EVMADC12DJ3200

您好,TI:

我的客户正在寻找双3GHz ADC来评估即将到来的项目。  我们与Analog Devices AD9208竞争激烈。

他们需要双通道3 GSPS 14位ADC的评估板,以便与Xilinx评估板(可能通过FMC)连接。 它们朝向以下2块板:

关于TI主板,您是否可以确认TI主板通过FMC直接连接到Xilinx评估主板?

自客户:

AD9208         ADC的特点是它可以为ADC本身的数据设置时间戳。 在Analog Devices 的AD9208数据表的第25页上,它说  “AD9208中的SYSREF±引脚也可用作数据通过ADC和从JESD204B接口流出时的时间戳。”    

我         以为TI在他们的ADC上做了类似的事情(我使用过的其他ADC),但在这里没有看到: ADC32RF45

我         想尽快将它与更新的Xilinx开发板一起设置。  实际上,本应用手册与我们想要做的类似(除了使用Xilinx代替他们的Altera解决方案):

         http://www.ti.com/lit/an/slaa752/slaa752.pdf

以下         是此特定应用程序的流程:

  • DUAL_3GHz_ADC (带时间戳)-> Xilinx Kintex或Virtex -> PCI-E Gen3 -> PC -> Matlab

如果您对此发表评论,我想我的客户会从TI开始使用 TI TSW40RF80EVM评估板 ,而不是 Analog Devices AD9208-3000EBZ评估3000评估板

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,

    我们已使用Xilinx VC707和KCU105平台测试了ADC32RF45EVM。 我们尚未在任何Xilinx平台上测试TSW40RF80EVM,但它应该可以正常工作。 有关详细信息,请从TI网站上的产品文件夹下载TSW14J10EVM用户指南。 随附的用户指南用于将我们的几个JESD EVM (包括ADC32RF45EVM)与KCU105连接。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../6445.KCU105-HSDC-Pro-User_2700_s-Guide.pdf</s>2700

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    谢谢,我还有一个关于时间戳数据的开放式问题。 TI是否具有支持此功能的双路3Gsps ADC?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dan
    双路3.2GSPS 12位ADC12DJ3200具有时间戳功能。
    我不知道有任何具有该功能的双路>= 3GSPS 14位ADC。
    此致,
    Jim B