This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S101:Ta > 85C但Tj < 150C时性能降低

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC124S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665381/adc124s101-performance-degrade-at-ta-85c-but-tj-150c

部件号:ADC124S101

您好,

数据表中指出:“如果设备不在所列的测试条件下运行,某些性能特性可能会降低。”
如果工作环境温度升高到TA = 85°C以上,但TJ仍将大大低于150°C,将会发生什么情况? 特别是在精度和MTBF方面。

谢谢,此致,
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KF:

    ADC124S101数据表第4页开始的电气特性表中给出的性能规格是根据表中所列条件下的特性数据得出的。 尝试在建议的操作条件范围之外描述性能并非一般做法,因此确切的性能规范可能降低取决于许多因素。 在某些情况下,交流性能可能会受到影响,而在其他情况下,它可能是直流性能-通常,您可以看到额外的偏移/增益错误,SNR/THD降级等。MTBF应基于结温,因此不会对其产生影响。

    如果您有具体的问题,请给我发一封信,我们可以在离线时将其送出。