This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:有关数据表的一些问题

Guru**** 2766125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665897/ads131a04-some-question-about-datasheet

部件号:ADS131A04

您好,

我们正在分析数据表,并遇到一些问题:

  1. 在第80页上,VNCP附近使用了电容器220 pf到470 pf,而在第81页上," VNCP引脚上需要使用270-nF电容器"。 正如我们所知,在这两种情况下,正确都是纳米级的。
  2. M0,M1,M2确定ADC上的工作模式。 我们能否在为ADC供电并重置以更改活动模式之前设置所需的值,或者仅在ADC通电时才工作?
  3. SPI接口:
    有3种模式。 其中2个 SPI时钟周期应小于40 ns (25 MHz)。 在主模式下,SPI SCLK等于2个晶体周期。 我们将使用16 MHz晶体。 因此SPI时钟将仅为8 MHz。 这不足以满足我们的要求。 我们要使用超额采样(OSR = 32,48,64)。 同时,我们在从机模式下使用设备字大小= 24的SCLK计算结果显示,即使在25 MHz下,我们也无法获得最大采样率。
    如何通过超额采样实现24位数据转换(OSR = 32,48,64)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,

    对于Q1,感谢您指出这一点! 我们将在下一个数据表修订版中更正它。 对于Q2,大多数应用程序在启动时修复MX引脚,但您可以在发出重置前更改这些引脚的状态以实现不同的配置(请参阅重置-第9.4 5节)。 对于第3季度,我可能不理解您的问题。 在128kSPS数据速率下,您可以使用~7.8uS来读取数据。 25 MHz时的五个24位传输(状态加上4个数据通道)仅为~4.8uS,因此读取时应具有~3US的裕度。