This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:有关增益,参考电阻器和精度的问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665635/ads1248-a-question-about-gain-reference-resistor-and-accuracy

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件: ADS124S08

尊敬的各位先生:

我正在研究一个四线PT100电路,其主要目标是在正确校准后,在-50 + 50范围内测量,稳定分辨率为0,01C。

PT100将在循环液体浴中,所以我猜不会有自热效应。

我阅读了所有论坛,数据表和应用说明


www.ti.com/.../tidu145.pdf

www.ti.com/.../sbaa180b.pdf

www.ti.com/.../sbaa201.pdf


但对增益,激励电流和参考电阻器有些困惑。

如果我对以下评论有误,请查看我的示意图并更正:


建议的参考电压是中电压,在我的情况下为2,5V (AVDD=5VDC)

如果我在本项目中使用3,3kohm参考电阻器(对于2.5V参考IEXC将为0.75mA),则PT100对于50C将为120 ohm左右。

最大PT100电压约为90mV。 因此,此时的最大增益为2,5/N=27,78 90 m ,甚至不是32!


基本上,我们需要更高的增益以获得更好的噪声性能。

具有更高的参考电阻,如10kohm。 它能帮我们吗? 对于2.5V参考电压,IE2C为0.25mA。

最大PT100电压约为30mV,因此增益可以为64。

使用较高的参考电阻器还会影响低通滤波值。 您认为这是适用的吗? 因为滤波器电阻值较高。

我们是否可以将参考电压延长到高于2.5V而不是像3-3.5V那样延长中等电压? 它是否有帮助? 当然,值应符合共模输入范围

AVSS + 0.1 V +(VRTD最大·增益)/ 2≤VCM≤AVDD–0.1 V–(VRTD最大·增益)/ 2.

大多数示例使用20SPS数据速率(用于50/60Hz抑制),在14.8Hz时提供250Hz频率(多几倍)

如果我们不介意转换时间,如果我们使用5或10 SPS速率,为了获得更好的性能,那么该值的频率是多少?


您能否评估我们的情况并建议进行精确测量?


我还要注意以下几点
-Iexc电流应符合符合电压要求
-使模拟设备靠近ADC针脚
-请勿跨越数字线路和模拟线路
-保持未使用的模拟引脚处于浮动状态
-不要浮动未使用的数字针脚
-使用LDO电源
-参考电阻器的温度系数应低至2ppm/C或更高
入口和参考文件应该很好地匹配
-aground和DGround应该相等

此致。

Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kemal,


    我想指出,要达到0.01°C精度非常困难。 即使是最大公差等级RTD (1/10 DIN),仅RTD的公差误差仅限于:±(0.03 + RTD*|T| 0.0005)°C

    首先,获得并不能使您的分辨率更好。 如果您增加增益,则会降低噪音,但同时也会减小测量范围。 随着增益越来越高,噪音的其他因素也成为一个因素,您的测量分辨率也会越来越低。 最大化增益并不重要。

    重要的是确保测量范围尽可能多地使用满刻度测量。 这样,与噪声相比的测量范围可为您提供最佳的分辨率。 更改参考值使其变大可能会有少许帮助,但最大程度地扩大测量的可用范围是最重要的事情。

    在您的情况下,根据您给出的值,您期望的最大RTD电阻似乎是120Ω Ω。 这是您要读取的最大值。 如果您选择1mA电流和2kΩ Ω 精密参考电阻器,这可能是理想的组合。

    首先,1mA * 2kΩ μ A提供良好的2V参考电压。 这会使输入电压接近中刻度,使其处于PGA的范围内。 其次,输入电压为120mV。 PGA增益为16时,测量范围为1.92V。 这构成了ADC的正满刻度范围的96 %。 这将使输入信号与噪声相比最大化。 请注意,您可以使用1.92kΩ Ω 参考电阻器,但在出现增益错误时,保留一个边距可能很重要。

    要获得最佳的噪声性能,通常您希望使用最低的数据速率。 ADS1248数据表的第30至32页列出了所有数据速率的带宽和滤波图。 对于5SPS数据速率,带宽为2.26Hz。 对于10SPS数据速率,带宽为4.76Hz。

    希望这能解答您的问题。 我会注意到有关设计的几件事。 首先,参考电阻器极其重要。 参考电阻器中的错误决定了系统中的错误。 例如1 % ,参考电阻器中的+ADC错误将变为1 % 测量中的-ADC错误。 此电阻器必须具有高精度和低漂移。 您引用的第二多种参考材料使用ADC进行了精密测量。 请注意,ADC保持在恒定温度。 会有一些偏移量和增益漂移,这将导致错误。 如果执行校准,您需要校准测量值,然后保持ADC的温度恒定。 请注意,参考电阻器会有一些漂移。 在我所做的许多测量中,电阻器漂移小于5ppm/°C


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    感谢您的详细解释。 我现在更明白了。

    我需要了解以下两点,以绘制路线图:


    1-关于滤波器角频率:我知道数据表中的值,因此不要求5和10 SPS的带宽。
    数据表和应用说明"–3 dB角频率至少比ADC带宽大10倍"
    对于20 SPS,其14.8 和大约设置为250Hz。 根据您的经验,5和10 SPS应该是什么?

    例如,5SPS的bandwitdh为2.26 ,如果将其乘以15,则为40Hz。 正确吗?
    内置50-60 Hz抑制(适用于5-10-20SPS)是否会影响此频段?


    2-根据“tidu145”应用说明,在0-100C范围内,它们的精度高于0.01C。
    此应用程序使用硬件兼容和三个有线。 我的目标是使用四个有线RTD测量100倍范围(-50,+50)。
    这就是我选择ADS1248并已订购的原因。 它是一款内置IDAC和低噪声PGA的24位ADC。 现在我将使用ADS1248。
    您是否可以推荐其他设备或不同的RTD (如PT500)?

    此致。

    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kemal,


    好的,我想我明白了。 您所指的-3dB过滤器是前端的差分输入过滤,用于清除信号和抗锯齿。 一般来说,我会选择一种大约是ADC带宽的20倍的设备。 在5SPS时,带宽将为2.26 ,因此您可以将过滤器设计为大约22.6Hz。

    我还要指出,您应该尝试保持低串联电阻。 ADC的任何输入电流都会与串联电阻发生反应,并在测量中增加误差。 对于5,10和20SPS,数字滤波始终具有50-60 Hz的大量线路抑制。

    至于TIDU145,我现在了解了收益最大化。 我通常避免硬件补偿。 这种想法是可行的,但往往难以实现。 例如,补偿电阻器的错误直接影响测量。 1Ω 补偿电阻器中的1Ω 错误是RTD测量中的错误。 如果您想达到±0.01°C,您需要能够准确测量RTD至±0.004Ω Ω。

    对于参考电阻器,该测量中的错误将转换为可补偿的增益错误。 但是,对于HW补偿电阻器,错误是直接的,您需要在以后进行的任何测量中保持该电阻。 您可以获得漂移小于5ppm/°C的精密电阻器,但它们很昂贵。 系统中的任何东西(包括设备)都不会有太多的漂移。

    对于TIDU145,测量是使用精密电阻器完成的,这些电阻器可能具有0.01 % 精度和5ppm/°C或更高。 直接测量电阻器的电阻,所有测量均在室温下进行。 我Ω 电阻首先是用Agilent 3458A测量的,使用该设备可以获得0.001 的精度。 这样,您就可以校准测量值,并消除与系统中的电阻器相关的错误。 其余的错误是系统中的ADC增益误差和偏移。

    使用这种方法可以获得更高的准确性和精确度,但它需要大量的测量和校准。

    ADS1248具有此精度。 我也会考虑使用ADS124S08。 它被认为是下一代ADS1248,在许多情况下具有更好的规格。 但是,我认为这不会让校准变得更加容易。 我认为从PT100更改为PT500也不会有什么不同。 我怀疑通过RTD的电流越低,电阻越高,您可能会听到更多噪音。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    感谢您的关注和详细信息。 我将采用当前设计,尝试无噪音环境。

    祝你度过美好的一天!
    此致。
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kemal,


    我建议的另一件事是获取用于ADS1248或ADS124S08的EVM。 您可能需要不同的精密电阻器作为参考,但您应该能够使用一些实际测量值测试应用。 但是,ADS1248是一个稍旧的软件平台,在Windows XP或7上运行更好。 各个数据表中的典型应用中的测量是使用EVM完成的。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:
    我想,谢谢。
    此致。
    Kemal