This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.0504万:中等规模

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666037/dac80504-midscale

部件号:DAC8.0504万

您好,先生  

我可以知道使用中尺度需要什么类型的应用程序吗? 或者中尺度的优势是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    多种应用可能需要中端通电。 我不会说,从本质上说,启动到中等规模有任何优势,通常更受对应用的严格要求的驱动。 例如,如果DAC驱动具有双极输出的电路,其中中尺度DAC输出实际上将整个电路驱动为零伏输出。  在这种情况下,电路将通电至相当"空档"的状态。