This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P49:模拟ADC的输入阻抗

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS62P49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665496/ads62p49-simulating-input-impedance-of-adc

部件号:ADS62P49

我尝试模拟图99,它显示 了ADS62P49输入阻抗的电路。

我希望得到与图100和图101相对应的结果,但我似乎有点偏离方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niral,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以移除Balun,直接在INP和INM上放置差分源,如下图所示?

    然后,如果您测量来自电压源的电流并找出阻抗,您将看到它,如下图所示(以R (单位为kohms)和C (单位为pF)的并联组合表示阻抗)。 测量R和C的方程式显示在上面的模拟平台中(缩放至图的左上方)。

    这与数据表中显示的内容相匹配。

    此致,

    Sourabh