This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAQ用于通过RS-485或USB接口进行信号转换

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665428/daq-for-signal-conversion-with-rs-485-or-usb-interface

在“线程:ADS1258”中讨论的其他部件

我们的Volta Medical公司开发了多种软件来分析手术室内的心内信号。

为此,我们需要将来自医疗设备的模拟信号转换 为数字信号,并将其发送到托管我们软件的计算机。

我们的原型已经有了这样一个模数转换器,但随着我们将在全球多个医疗中心分发我们的解决方案, 我们正在寻求更合适的工业解决方案

我们的要求如下:

- 16个输入通道,最大5V

-500 Hz或更高采样频率

16位或更多

-转换器与计算机之间的高速通信(USB或以太网)

-轻松访问和理解通信协议,允许我们的软件直接获取信号(无需任何其他软件)

您能否 帮助我们找到合适的硬件或为我们设计硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anton,


    对于ADC,您可以使用类似ADS1258的设备,其中器件具有单个ADC,但有16个参考接地的输入通道。 数据可以按顺序采样和读取,您将接近500Hz的数据速率频率。 根据ADS1258中使用的数字滤波器,可能会对器件做出一些频率响应,因此,如果测量带宽有差异,您需要仔细阅读。 设备使用SPI兼容接口。

    但是,我觉得您需要整个系统。 在某些情况下,有参考设计来展示我们的设备,但一般来说,我们不会进行完整的硬件设计。 您可以在以下页面中找到类似的内容:

    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    这些是我们已经完成并测试过的设计。 您不能在此处购买电路板,但通常,您需要构建自己的电路板的所有信息都随测试数据和说明一起提供。


    吴若瑟