This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463EVM:通过动态校准捕获数据

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665721/ads5463evm-capture-the-data-with-dynamic-calibration

部件号:ADS5463EVM

您好,

我正在使用 ADS5463EVM使用Zynq Z7020捕获ADC数据,我已经获得了具有400MHz (200MHz DDR)的ADC数据,用于具有 静态捕获功能的输入25MHz正弦波。 但我想捕获30Mhz输入正弦波,然后我必须将ADC 频率提高到500MHz。这种500MHz的Zynq只有1ns窗口来捕获数据, 静态计时 分析不可能实现,我需要对 数据和时钟使用动态校准,但我对 动态 校准没有任何想法。您能帮我解决这个问题吗? 或者,您是否有 一些关于动态 校准的文档可供我参考?

谢谢!

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃米尔

    如果您询问有关Zynq平台的动态校准,您必须联系Altera (英特尔)。 我们没有这方面的经验。

    此致,

    Jim