This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:请介绍一下ADS1118内部参考长期稳定性。

Guru**** 2601595 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664656/ads1118-please-tell-me-about-ads1118-internal-reference-long-term-stability

部件号:ADS1118
在“线程: ADS1115”中讨论的其他部件

你好。 我在数据表中没有找到有关参考电压长期稳定性的信息。 请告诉我这方面的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilja,


    没有ADS1118内部参考长期稳定性的数据表规范。 增益错误规范中涉及的内部参考的规格。

    由于ADC会将输入电压与参考电压进行比较,因此参考电压中的任何错误都被视为增益错误。 例如,ADS1118的最大增益误差为0.15 %。 这相当于没有ADC增益错误,而是0.15 % 的参考错误。

    在ADS1118中,内部参考不会引出到引脚,而始终是内部参考。 我们只能将参考作为ADC测量的函数来观察。 这就是为什么我们指定增益误差和增益误差漂移而不是指定引用的原因。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,是的!!! 我理解所有这些!!! 但我 不确定 这些增益误差值是否包含长期稳定性。 数据表没有直接提到长期稳定性。 相反(从数据表中,我标出了可疑词语):

    9.3 4电压参考

    ADS1118具有集成的电压参考。 外部引用不能用于此设备。 错误

    初始电压参考精度和温度参考漂移相关的信息包含在中

    电气特性中的增益误差和增益漂移规格。

    我 不确定 初始电压参考(和增益)误差是否包含长期稳定性误差。 通常,长期稳定性单独描述。

    即使  增益误差中包含长期稳定性误差,也必须单独使用已知的长期稳定性误差值(因为这是未校准的增益误差,且初始增益误差可通过校准设置为零)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilja,


    长期稳定性包括在增益误差规范中。 我们使用术语初始电压参考准确度作为您打开设备时获得的准确度,而漂移包括从该点开始的任何变化。

    我可以看看我们是否有任何数据来显示增益误差的长期稳定性。 但是,我不确定我是否见过任何。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilja,


    我找不到ADS1118的任何特定数据,但我确实找到了ADS1115的特定数据。 ADS1115基本上是相同的ADC,但具有I2C接口,而不是ADS1118所具有的SPI接口。

    此数据显示通过HTOL测试的增益误差变化。 这应与设备的长期老化相似。 此数据的样本大小为116个设备。

    根据图解,与0.15 % 规格相比,增益误差的变化非常小


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您参考AD1115。 这适合我的。 有关长期稳定性的信息需要包含在AD1118数据表中:-)