This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:与Xilinx ZCU102 Zynq UltraScale+ MPSoC兼容

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12DJ3200, ADC12J4000, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665515/adc12j4000evm-compatibility-with-xilinx-zcu102-zynq-ultrascale-mpsoc

部件号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他部件: ADC12DJ3200ADC12J4000ADC12DJ3200EVM

您好,

我的客户有以下问题:

我们正在使用TI ADC12J4000EVM。 我们希望将FMC板插入Xilinx ZCU102 Zynq UltraScale+ MPSoC。 我们比较了主板的引脚和FMC_DEVCLK和FMC_SYSREF差分引脚之外的引脚,它们看起来是兼容的。 从ADC12J4000EVM原理图和ZCU102数据表中,如果我们要使用Xilinx JESD IP连接到ADC,则会考虑所有需要的IO引脚。 从我们的分析来看,所有需要的连接似乎都可用,但从不同的来源(XilinX/论坛)得知这些部件不兼容。 这是否有任何特殊原因?

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuchen

    ADC12J4000器件的输出数据格式与ADC12DJ3200的输出数据格式非常相似,当两种器件均在单输入,12位输出模式下工作时。

    ADC12DJ3200EVM 12位8通道模式和KCU105的固件示例位于ADC12DJ3200产品文件夹的“工具和软件”部分:   

    http://www.ti.com/product/ADC12DJ3200/toolssoftware

    以下是固件示例的直接链接: http://www.ti.com/lit/zip/slvc698

    我相信ZCU102 FMC连接器引脚与KCU105非常相似,因此主板应该兼容,但我们没有直接支持该主板的ADC12DJ3200EVM的示例固件。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B