This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101S101:驱动LED的输出电流能力

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC101S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665503/dac101s101-output-current-capability-to-drive-led

部件号:DAC101S101

您好,我正在尝试降低设计成本,并希望使用DAC101S101输出直接驱动  需要~5mA的IRLED (R系列)。   数据表仅指定了短路电流。   输出能否安全地驱动高达5mA的电流以驱动LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    负载调节有时在不同的数据表中表现不同,在这种情况下,数据表尝试通过"直流输出阻抗"和"输出短路电流"规范来传达这一点。 除法和相关规格取决于DAC输出代码的设置。

    放大器输出阻抗/特性在轨道附近发生变化,因此输出短路电流规格说明了在5V或3V电源条件下全刻度和零刻度代码下发生的情况。

    在线性操作区域中,您可以使用直流输出阻抗规范。 因此,对于大多数输出范围,在输出5mA时,您可以预期6.5mV,典型的电压降速。 尽管在输出端靠近导轨时,这种性能可能会更差。