This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:编写AMC1210程序

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665205/amc1210-write-program-for-amc1210

部件号:AMC1210

我阅读了AMC1210的数据表,并了解到该IC是可编程的,但如何将值写入寄存器?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lion项目,

    请再次查看AMC1210数据表,第12页上的"概述"和"接口模块"部分根据模式引脚(M1和M2)的设置方式描述引脚功能。 您可以通过来自微控制器的SPI接口或通过8位并行接口对AMC1210的寄存器进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!