This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择ADC

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664432/selection-adc

我正在寻找DC夫妇的IC以及以下功能:
1.频率采样大于100MSPS (可选)。
2.模拟输入带宽大于1 GHz (BW:-1GHz)。
是否有这样的IC?
感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新浪,
    我已将您的请求发送给熟悉我们产品组合的工程师。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新浪,

    请参阅随附的文件,了解可能适合您需求的零件。 我还附上 了一份TI设计文档,其中显示了使用ADC54J60的直流耦合示例。 您可以使用位于如下所示链接的参数搜索引擎来搜索更多ADC 选项。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../1GHz-BW-parts.pptxe2e.ti.com/.../4810.tidubh9.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim