This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:数字输出上的驱动能力IOH/IOL

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665145/tsc2046e-drive-capability-ioh-iol-on-digital-output

部件号:TSC2046E
主题中讨论的其他部件:TSC2046CDCE913

大家好,

能否向我展示IOH和IOL的推荐工作条件?

我想知道下表中的数据。

  

此致,

Taka Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahiro-san,

    我能问一下您从哪里拉那张桌子吗? 常规I/O (DOUT,BUSY。 TC2046的特点是固定250uA负载。 这些管路通常直接连接到微控制器,通常不会承受'推荐的工作条件'。 输出开关驱动器可提供高达50 mA的电流,如数据表第3页所述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    该表是从CDCE913数据表中提取的,仅作为示例。

    >输出开关驱动器可提供高达50 mA的电流,如数据表第3页所述。
    此驱动器功能适用于X+/-和Y+/-的交换机驱动器。
    一般I/O是否也具有50mA的驱动能力?

    此致,
    Takahiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro,

    否,一般I/O将限制为几个mA MAX的顺序。 这些引脚应直接连接到UC,并且(在正常情况下)不需要驱动重负载。