This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TSC2013-Q1:Linux/TSC2013:拥有适用于Freescale ARM i.MX6的Linux驱动程序TSC2013?

Guru**** 2599045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664794/linux-tsc2013-q1-linux-tsc2013-have-a-linux-driver-tsc2013-for-freescale-arm-i-mx6

部件号:TSC2013-Q1

工具/软件:Linux

请帮助我在  Linux系统下为Freescale ARM i.MX6提供TSC2013驱动程序文件。

如何更改  驱动程序(tsc2013.c)。 可能

#define TSC2013_IRQ_PIN                               S5PV210_GPH1 (6)

#define TSC2013_IRQ_PIN                               IMX_GPIO Х(μ,У)?

但更改后仍出现错误-22:“需要平台数据!”

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 很遗憾,我们没有使用i.MX6处理器的经验,因此我们很难帮助您解决这一问题。