This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1283同步问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664903/ads1282-ads1283-sync-issue

部件号:ADS1282
在“线程: ADS1283”中讨论的其他部件

您好,Chris:

我们正在同步到GPS的单通道无线地震数据采集系统中使用ADS1282。 每个数据采集盒都有一个GPS接收器和一个ADS1282,ADS1282在实现锁定后同步到GPS 1 PPS信号的前沿。 我们偶尔会在从一个样品到16个或更多样品的数据中看到计时错误。 目前没有将同步信号同步到CLK的规定。

在最近关于ADS1282同步的一篇文章中,您指出同步信号需要保持在距离CLK上升边缘至少30ns的位置。 如果同步信号有时违反CLK设置和保持计时,您可能会看到多大范围的错误?

您建议切换同步PIN两次(低-高-低-高)。 这种切换的速度或速度必须是多少? 例如,同步最初较低时,提高1us的同步度,然后降低1us的同步度,然后设置并保持较高的同步度是否足够?

-肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kent,

    同步引脚计时的问题是,如果同步的上升边缘对应于上升的CLK边缘,则会忽略SYNC命令。 我认为这是唯一发生的错误,在我所看到的所有情况下,重新发出同步脉冲通常可以解决问题。

    ADS1283的数据表提供了同步引脚定时要求的更多详细信息。 此信息也适用于ADS1282。

     

    您建议切换同步PIN两次(低-高-低-高)。 这种切换的速度或速度必须是多少? 例如,同步最初较低时,是否会提高1us的同步度,然后降低1us的同步度,然后设置并保持较高的同步度就足够了?[/QUOT]

    是的,您的示例计时顺序应该很好,因为它满足"tSPWH,L"计时要求。 但是,此解决方案只是一种解决方法,因为两个同步上升边缘仍可能出现在CLK上升边缘上,但实际上它通常可以消除此问题。

    如果您只使用ADC的脉冲同步模式,那么一些更好的解决方案是1)通过触发开关将同步脉冲路由到ADC CLK的下降边缘,或2)使用SYNC SPI命令而不是脉冲同步引脚, 因为SPI命令与ADC CLK没有此定时约束。

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这确实澄清了问题。