This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7731:DAC7731/电源序列

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664948/dac7731-dac7731-supply-sequence

部件号:DAC7731
主题:TPS7A39中讨论的其它部件

您好,

我了解推荐的电源顺序是VSS -> VCC -> VDD,如DS下面的备注所示。  

 必须遵循以下电源顺序:首先是VSS (设备基片),然后是VDD,最后是VCC。

现在,客户计划使用 TPS7A39为VSS和VCC生成+/-12V电压,以便VSS和VCC 同时启动。

那么,您是否可以建议 同时启动VSS和VCC? 如果您不能推荐,请告诉我问题。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    感谢您的查询。 正确的电源顺序是VSS --> VDD --> VCC。 不建议在VDD之前启动VCC。 您可以使用电源序列发生器,它可以按给定顺序启用电源设备。 我不确定TPS7A39是否可以实现-至少从数据表看,它看起来不是这样。 您可以在电源管理论坛中查看有关此问题的详细信息。

    希望我已经回答了您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam,

    感谢您的评论。
    如果您推荐VSS --> VDD --> VCC序列,则表示“VDD后跟VCC”为typo,对吗?

    接下来,我了解客户需要考虑他们的通电顺序,但如果他们不遵循此顺序,您会有什么顾虑? 是否可能损坏设备或在开机后无法正常工作?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    我不认为这是打字错误:"VDD后跟VCC"表示首先VDD,然后VCC。 不过,我承认,这些要求只以文字表达,可能会被误解,因此,我们会看看日后是否可以使用更多的符号表示,使它对没有第一语言作为英语的用户来说,不会含糊 (请不要将此视为对您的英语技能的判断)。

    关于设备是否损坏,您应遵循以下步骤以确保:
    1.绝对最大值表中没有提到VDD-VCC的限制-这意味着设备不会因错误的功率顺序而受损。
    2.但是,精密DAC通常会在通电期间执行负载微调代码,而功率定序通常会注意其是否正确完成。 有时,IC内部的不同设计模块之间存在依赖性。 因此,如果没有正确的电源顺序,许多性能参数就无法保证

    您可以观看此培训视频以了解更多详细信息: training.ti.com/lessons-precision-dacs-power-sequencing

    此致,
    Uttam