This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8411:电源顺序

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664547/ads8411-power-supply-sequence

部件号:ADS8411

您好,

我的客户有关于ADS8411的问题。

+VA = 5V

+VBD = 3.3V

<我的理解>

必须遵守绝对最大额定值。

[Q]

它是否有任何电源顺序?

ABS最大值是否必须在启动时遵守?

我将三个简单的例子显示如下。

它是否允许“案例C”?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi,您好!

    我的理解是,设备只能在启动期间的相对较短时间内(<20ms)承受这种情况。 但是,让我看看我是否可以找到有关这款旧设备的其他信息,并回复给您。

    谢谢,此致,

    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的快速响应。
    好的,我理解你的评论。
    我将等待您的反馈。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hiroshi-san,

    与参与此设备开发的工程师进行了讨论。

    如果两个耗材都在几毫秒内打开,则不会出现问题。 建议在两个电源均已接通且稳定后立即复位。 该技术规格与操作过程中该设计中的液位换档器的性能有关。

    谢谢!
    此致,
    Luis Choye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的更新。
    我理解你的所有评论。
    我将与我的客户分享您的其他信息。

    感谢您的合作!

    此致,
    Hiroshi Katsunaga