This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ads1118:什么是差分-平点-Δ-Σ ADC的增益错误?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664658/ads1118-what-is-gain-error-for-differencial-inpit-delta-sigma-adcs

部件号:ADS1118

你好!!!

我有一个很愚蠢的问题:-)关于理解-什么是增益错误,写在差动输入 Δ-Σ ADSs数据表中(如ADS1118等)。 在您的术语中:

http://www.ti.com/lit/an/slaa587/slaa587.pdf

2.2 .Gain错误

增益误差为:

1- 满刻度范围的差异

2-增益斜率的差异

对于单极ADC,这两个术语相同。 但对于双极ADC,如果将"满刻度范围"术语视为双极范围的1/2,则情况相同。

我认为,在测量低(-2048mV)和高(+2048mV)输入信号时,+-2048mV双极范围是2048mV满刻度范围,计算0.15 % 增益误差是2048 * 0.0015 = 3mV误差。

这是对的???

或者,我必须使用4096mV满刻度范围从数据表值计算增益误差????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilja,


    通常,您的估计值是增益误差的近似值(采用单端增益误差)。 如果偏移量较低,通常会出现这种情况。

    对于差动输入ADC,我们在整个刻度范围内进行测量。 如果增益为1,则通常为从2.048 到2.048。 我们记录输入电压,记录ADC数据并从最佳拟合线生成图解。 从最佳拟合线到理想线的斜率差是增益误差。 0V输入错误将是偏移。 如果您选择最佳拟合线,删除偏移并删除增益错误,则您获得的单个错误将导致整体非线性错误。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的结论是:

    用于计算 整个输入范围(例如 +-2048mV)我必须使用数据表中的增益误差(例如 0.15 %),全刻度范围是1/2双极范围(2048mV) ,以便 正确计算绝对 误差的增益尾部? 不查找其他错误(偏移等)。

    是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilja,



    我不会说你不应该看其他的错误。 但是,我要说的是,偏移和INL误差通常会比测量中的增益误差小得多。 当测量电压是满刻度测量的较大部分时,尤其如此。


    吴若瑟