Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1118 你好!!!
我有一个很愚蠢的问题:-)关于理解-什么是增益错误,写在差动输入 Δ-Σ ADSs数据表中(如ADS1118等)。 在您的术语中:
http://www.ti.com/lit/an/slaa587/slaa587.pdf
2.2 .Gain错误
增益误差为:
1- 满刻度范围的差异
2-增益斜率的差异
对于单极ADC,这两个术语相同。 但对于双极ADC,如果将"满刻度范围"术语视为双极范围的1/2,则情况相同。
我认为,在测量低(-2048mV)和高(+2048mV)输入信号时,+-2048mV双极范围是2048mV满刻度范围,计算0.15 % 增益误差是2048 * 0.0015 = 3mV误差。
这是对的???
或者,我必须使用4096mV满刻度范围从数据表值计算增益误差????