This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:ADS1281是否不再可用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281, ADS1263, ADS1287, ADS1283, ADS1287D, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664027/ads1281-does-ads1281-no-longer-available

部件号:ADS1281
线程中讨论的其他部件: ADS1263ADS1287ADS1283ADS1287DADS1282

您好,

今天,我想在TI商店购买ADS1281。

但我在我的购物车里看到了这条消息…

那么,TI关于更换地震学数据记录器的建议是什么? ADS1263?

(3通道同时采样)

您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您好!

    我可能不是支持TI商店问题的最佳人选,但如果需要,我可以将其转发给能够提供支持的人员...

    我今天对商店进行了快速检查,看起来ADS1281IPW在每个地区都有库存:

    如果您尝试请求采样,则TI商店可能不允许您对此设备进行采样。 我会尝试从购物车中删除设备,然后重新添加。 如果您遇到任何其他问题,请告诉我,我将确保通知直接支持TI商店的人员。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Christopher Hall:

    是的,我知道我们可以从网上商店购买。

    但我想知道,当ADS1281停产时,新的地震学解决方案是什么。

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您好!

    很抱歉,我误解了您的问题...

    我不知道有任何计划在不久的将来停止使用ADS1281;但是,如果您查看 ADS1281产品页上的“参数”表,您将看到与ADS1281类似的所有其它地震ADC:

    了解其他ADS128x器件的一些主要区别在于它们添加了集成的PGA前端,并且所有这些器件都通过寄存器配置进行控制(不再支持引脚模式)。 为了在最低功耗下获得最佳SNR,我建议使用ADS1283。 为了实现更低的功耗,可以使用ADS1287 (单ADC)和ADS1287D (双ADC)。

    我希望这会有所帮助,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    非常感谢您的信息。

    ADS1283是最新的。
    我应用网站上ADS1283的示例/数据表。

    您是否计划将EVM用于ADS1283?

    BTW,ADS1282是2通道(打字错误?) 我还记得ADS1281/1282的1282的模拟输入范围可以达到-2.5V (0.1)。

    您好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您好!

    遗憾的是,目前还没有计划使用ADS1283EVM。

    ADS1282是双通道多路复用。 我不太确定为什么参数表总是说1通道;但是,我经常会遇到这样的问题:当使用FIR滤波器进行多路复用时,ADS1282是否可以用于实现高数据速率/吞吐量。 重要的是要知道FIR滤波器的稳定时间需要多个转换周期(~63个转换周期),因此即使有两个通道,我也会将此设备视为单通道, 提供的第二个通道仅用作提供校准信号的方式。

    您还提出了一些ADS128x器件之间另一个重要的不同之处...借助集成PGA,模拟输入范围将因PGA的共模范围而略有限制...
    -对于ADS1282和ADS1283,FSR为“+/-Vref/(2*PGA)”,绝对输入范围为AVSS+0.7V至1.25 V
    -对于ADS1287和ADS1287D,FSR为“+/- Vref/(PGA)”,绝对输入范围为AVSS+1V至1.25 V

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    感谢您的回复。

    您好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    ADS1283的模拟和数字规格似乎与ADS1282非常相似。 ADS1283具有CS/引脚,功耗更低,封装更小,这一切都很好。 从表面上看,它几乎是ADS1282的一个替代品。

    此零件的计划可用性是什么? 它是否比ADS1283更便宜或更昂贵?

    -肯特