This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1000:示波器上的输入数据和ADC之后的输入数据不同。

Guru**** 2599665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664844/adc12d1000-the-input-data-on-the-oscillograph-and-after-the-adc-are-different

部件号:ADC12D1000

ADC的信号输出具有输入信号中不存在的步进。 这是什么原因造成的?

在示波器上,直接在ADC的输入处获取信号。
第二张图片是ADC提供的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya

    我不确定是什么原因导致了这种行为。

    您能否分享所有ADC连接的原理图,包括使用示波器测量的点?

    我注意到ADC图解中的不连续性发生在4K样本周围。 是否存在某些ADC输出数据中断或丢失的可能性?

    是否可以使用正弦输入重复此测试以查看行为?

    谢谢!

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >ADC输出数据被中断或丢失?

    是的!!!!!!!! 成千上万的道歉.事实上,在这一点上,数据被中断了。

    非常感谢。 需要更多的休息

    你可以做很棒的ADC:)