This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:差分输入模式混乱?

Guru**** 2588965 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664263/ads7828-differential-input-mode-confusion

部件号:ADS7828

我搜索了E2E论坛,发现了一个我目前正在询问的类似问题。  但是,没有答案,或者"锁定"名称可能意味着答案是私人的。  由于没有与该帖子相关的可识别帖子编号,我只能给您一个帖子的标题:“ADS7828 Absolute Input Range - Negative Input”(ADS7828绝对输入范围-负输入)。  没有从该帖子中受益,以下是我们的问题...  

我们在有八 个低阻抗电压的电路中使用ADS7828E ADC,我们正在尝试测量这些电压。

  • 如果我们通过 命令单端模式捕获八个电压,则八个电压 (4096中的计数)是正确的。
  • 如果我们将通道0和1置于 差分模式,则接收的计数不是 这两个输入的单端计数之间的差值。

我们每两秒获得这些输出计数。 下图显示了七次读取,每两秒一次。 diff的读取与每个单独结束的值之间有1毫秒。 (差分模式ch0-ch1,单通道0,单通道1)  

我们对差分输入模式没有什么了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jon!

    欢迎来到我们的e2e论坛!

    很抱歉,我不知道发生了什么,但根据ADS7828数据表,我的第一个本能是说这部分不是一个真正的差分器件,因为in-被列为+/-200 mV。 我很想知道您在这些测试中连接了COM引脚的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,感谢您的快速回复。 COM引脚11和GND引脚9在一个点连接在一起,以便尽可能保持COM的安静。 八个单端输入引脚中没有一个被限制为+/-200mV。 在差分模式下,是否可以将其限制为接近零?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,

    遗憾的是,我无法访问显示输入结构的设计文件,但由于这些通道都可以在SE模式下与COM一起使用,如in(-),所以我并不惊讶它们不会在+/-200 mV时'夹紧'。 我确实找到了一些旧的注释,说在使用CH0-CH1等时,ADS7828是一个'伪差动'输入,它与ABS MAX语句相吻合,该语句说负输入可以在+/-200 mV之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,

    好的,我们了解我们需要做什么。 就像海报在另一条线中所说的那样,我们只需用从芯片中获得的八个单端值进行数学运算即可。 我们连接的输入没有一个电压低于零伏...它们都是介于0和2.5Vref之间的电压,所以我不太确定这种伪差分模式是否有用,但当重新旋转此板时,我们将选择具有真正差分的其它产品,以便我们的软件可以继续执行其它任务。 感谢你的帮助。

    Jon