This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:如何使用DAC8760设计4-20mA电路?

Guru**** 2599665 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664591/dac8760-how-to-use-dac8760-design-4-20ma-circuit

部件号:DAC8760
主题中讨论的其他部件: DAC8750

尊敬的团队:我有一个设计4-20mA输出电路的项目。 我发现该芯片,认为DAC8760更出色。 希望使用DAC8760设计4-20mA电路。 阅读手册和参考设计,但尚不清楚如何设计我们需要的电路。 我只需要4-20mA电路,不知道如何选择Vout和Iout引脚关系。 我已经了解了参考设计"用于可编程逻辑控制器(PLC)的16位模拟混合输入和输出模块",但不知道如何为仅生成4-20mA的电路修改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DAC8760提供单独的电压和电流输出,可以单独或同时启用。 同时启用时,两个输出都由相同的DAC代码驱动。

    DAC8760系列产品中还有另一个器件,称为DAC8750,它仅包括IOUT,也许这更适合您的需求。

    希望这能为您澄清问题。

    如果您有进一步的问题,如果您能解释有关最终应用需求的更多详细信息,将会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    请咨询TI此图未连接至HART模块,4-20mA电路是否可以? 即,HART入站式空闲? 仍需其他治疗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我相信您的问题是,如果不使用HART输入销,应该如何处理。 建议(但不要求)将此引脚与接地进行交流耦合-特别是在终端设备部署到环境时,尤其需要考虑EMC/EMI。