This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:如何使软件过程自动化

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664837/ads131a04evm-how-to-automate-the-software-process

部件号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他部件:ADS131A04

我能够使用评估软件从所有四个渠道收集60年代的数据。 收集数据后,我按保存按钮将数据保存到文件中。  

软件中是否有一些可以自动执行此过程的空间?  我可以看到保存脚本的选项,但无法保存数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand:

    遗憾的是,收集数据后,无法直接自动保存数据。  您必须使用“数据分析”窗口中的手动方法。  无法从脚本窗口执行此操作。  

    脚本编写过程可能被称为不同的过程,因为它更像是伪代码,用于显示如何为各种不同的操作方案设置设备(如ADS131A04)。  虽然使用脚本有一些扩展功能,但它从未开发为允许直接数据收集或外部处理。

    脚本功能在软件用户指南的第7节中讨论:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sbau260

    ADS131A04EVM的可用脚本命令列在4.3 2节的EVM用户指南中。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau259a/sbau259a.pdf

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论。 打开Data Analysis (数据分析)窗口后,是否有任何键盘快捷键可用于开始收集数据。
    我可以制作一个脚本来自动执行键盘笔划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    最初开发GUI时,想法并不是那么先进,没有实现键盘快捷方式。 在回顾过去的时候,我们应该做一些不同的事情。

    此致,
    Bob B