This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.01万:LMP9009x未连接引脚

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664500/lmp90100-lmp9009x-unconnected-pins

部件号:LMP9.01万
主题中讨论的其他部件:LMP9.0098万,LMP9.0099万

我的客户想要使用LMP9.01万,但希望能够使用LMP9.0099万,LMP9.0098万和LMP9097,以确保他们始终拥有材料库存。 数据表中说明针5-7和10-12需要断开连接。 客户已将其连接至GND。 这是否会成为’99,’98和’97 IC中的问题?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard


    我已经检查了这些设备的粘接情况,并且引脚确实粘接到了芯片上。 这意味着针脚具有电气连接。 我需要与原始产品组确认他们为何坚持让他们离开5-7和10-12不连接。

    同时,能否将器件串联电阻? 如果器件是LMP9.01万,则可以插入0Ω Ω 电阻器;如果是其他器件之一,则可以使串联电阻器保持未填充状态,从而浮动引脚。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard


    我与一位与此产品相关的原始应用工程师进行了交谈。 将针脚接地(而不是保持未连接)不会影响设备的操作。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫
    非常感谢您的快速响应!
    Richard Elmquist