This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:设置寄存器出现问题。

Guru**** 2596655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664778/ads1292r-problem-with-set-register

部件号:ADS1292R

您好,

我在设置寄存器时遇到问题。

首先,我读寄存器,然后写此寄存器,然后下次读它们,以确保它们写得好,并比较差异。

一切正常,但设备上没有区别。  

我设置了内部电压基准,但在器件中,引脚VREFP上没有电压(VREFN是DO AVSS短路)。

我尝试在CH1SET (CH2SET也是)上设置温度测量或其他,但与正常电极输入相比没有差异。

VCAP1 = 1.196伏
VCAP2 = 5.23V
VREFP = 5.3mV

请帮我查找问题吗?  

此致  

MrozzW

e2e.ti.com/.../spi-EKG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎参加我们的论坛!

    听起来设备已正确通电且工作正常。 VCAP1是用于生成内部参考的内部模拟bandgap电压。 请记住,您还需要启用内部参考电压缓冲器。 CONFIIG2[5]是否设置为1?

    如果仍有问题,请读回所有寄存器并将其十六进制值发送给我们。

    此致,