This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259EVM-PDK:无法从ADC子板检索任何数据

Guru**** 2929000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259EVM-PDK, ADCPRO, ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664401/ads1259evm-pdk-cannot-retrieve-any-data-from-adc-daughter-board

部件号:ADS1259EVM-PDK
主题中讨论的其他部件: ADCProADS1259

大家好,

我正在测试ADS1259EVM-PDK主板。

我在主板上正确连接了ADS1259子板。 我安装了ADCPro和ADS1259插件。 ADCPro似乎已正确连接到电路板,但当我单击“连续”或“获取”时,我无法从电路板中检索任何数据。 我总是没有得到如下的结果:

您对此有什么解决方案吗? 下面是我从单击ADS1259插件选项卡中获得的信息。

器件:ADS1259EVM
主板版本:651.2211万-A
组装版本:651.2211万-A
BOM版本:651.2211万-A
装配日期:2016SEP14
插件版本:2.0 .........0
固件版本:0.1 .................................................................20.

我使用的是64位Windows 7。

此致,
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryo:

    很抱歉软件出现问题。 我不记得以前看到过这种类型的问题...最常见的问题是与驱动程序相关的,并且仅在尝试连接到EVM时出现。 但是,我仍然建议尝试从 ftp.ti.com/.../mmb0_driver_install_x64-v1.0 .0.0 .msi重新安装驱动程序,只是为了确保这不是与驱动程序相关的问题。

    唯一可能想到的其他解释是,EVM上可能存在未正确配置的跳线或开关设置,导致软件在数据收集过程中停止。 我建议对照ADS1259EVM-PDK User's Guide (ADS1259EVM-PDK用户指南)第11页中的“8.3 默认跳线设置和开关位置”一节来检查硬件配置,以查看EVM在最终组装过程中是否配置不正确。

    此致,
    Chris