This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索所需的ADC

Guru**** 2596645 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/664459/searching-for-required-adc

大家好,

      我想知道 ,是否有任何ADC可以在10kHz上对我的数据进行采样,它将与SPI兼容,用于通信,并且至少有2个通道可用于16位。

此致,

AMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ami,

    您是否需要双通道同时采样或多路复用?
    您可以考虑 使用ADS8353进行应用。