This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:用于直流导联脱落检测的ADS1292R电源优化

Guru**** 2599205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662963/ads1292r-ads1292r-power-optimization-for-dc-lead-off-detection

部件号:ADS1292R

您好,  

我正在使用ADS1292R -DC导联脱落检测来检测皮肤接触/低阻抗。 在连续模式下启动单次激发后,我能够看到上的寄存器内容发生变化。 但目前我使用的是单触发模式,一个信道开启,并在一定的时间间隔内轮询以节省电量。  我的基本要求是在两个通道都处于关闭状态时,以尽可能低的功率检测导联接通。  我在任何步骤/配置中都不知道,或者这是导联脱落检测(如它所说的仅检测导联脱落)阻滞的限制。

谢谢,此致,

Seetharam Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seetharam:

    感谢您的帖子。

    除了轮询LoFF_STAT寄存器之外,您还可以读取每个转换结果之前的状态位,以检查输入电极状态。 如果您想知道连接状态而不运行ADC进行另一个转换,仍可以读取LoFF_STAT寄存器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan,我在周末尝试了这个。 但我面临的问题是,如果我将ADS配置为连续模式并关闭两个ADC,它总是在状态位中获得恒定值。 我尝试改变阅读间隔,但没有帮助。 如果我打开该通道ADC的电源并启动启动命令或通过IO线路,则值会反映出来。 那是我尝试将它置于单次激发模式并汇集LoFF_STAT寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seetharam:

    让我与设计师确认状态字的更新频率和条件。

    当您说"关闭两个ADC的电源"时,您是指关闭每个 单个通道, 还是意味着整个设备进入断电模式? 如果将整个设备置于断电模式,则必须重写寄存器设置。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是Ryan,我在读取之间使用“唤醒”和“待机”命令来保留寄存器值并节省电量。
    关于“关闭两个ADC的电源”的问题,由于ADS1292R有两个ADC通道,我使用“CHxSET”寄存器位7将其关闭为零。 我怀疑通道的PGA有助于匹配阻抗。 从导联断开检测的方框图来看,比较器在ADC之前。 我的问题是这些PGA独立于ADC电源状态,还是这些PGA有助于匹配阻抗,这是我只能在为ADC供电后才能看到结果。 我不确定上述假设是看数据表还是可能是主板问题。 我得到的心电图具有良好的信噪比,但在初始启动过程中,我可以看到数据几乎没有变化。 您对上述内容有何评论?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seetharam:

    感谢您的更新。

    当通道单独断电(将CHxSET[7]设置为1)时,PGA和导联脱落检测电路也会断电。 此电路在待机模式下也会断电,因此我看不到在不打开所有电源的情况下监控电极连接状态的方法。

    只要通道打开,状态字内容就会随每个样本更新。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan,我将坚持上述方法。