This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/ADS1292:ADS1292

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662574/rtos-ads1292-ads1292

部件号:ADS1292

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

下面是有关ADS1292的两个问题。

1.如果我们使用 与 IN1P/IN1N连接的USB (D+/D-),在ADS1292处,直流电压电平是否会导致问题?

2.如上所述, 在ADS1292上交流信号是否会导致问题?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否正在使用ADS1292测量USB信号?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Hugo。



    您好,Ryan:

    谢谢你的答复,让我更清楚地解释一下。

    在我们的设计中,我们使用ADS1292测量ECG信号,但它可能是与IN1P/IN1N连接的D+/D-信号。

    在这种情况下,我们担心D+/D-(直流电压/交流信号)会对ADS1292产生任何影响。



    谢谢你。

    巴西

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rex:

    我对此有两个关切:

    1. 如果激活了D+/D-信号并同时连接到ADS1292输入,则必须确保逻辑电平不会超过电源(AVDD或AVSS)。 模拟输入引脚的最小/最大输入电压在绝对最大额定值表中列出。 超过这些限制可能会对设备造成永久性损坏。
    2. 在测量心电图时,我想您必须找到一些方法来隔离信号。 噪声或增加的漏电流可能会对ECG信号完整性产生重大负面影响。 通常,我们会尽量将数字信号与模拟信号路径分开。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您的回答,这很有帮助。

    我们还有一个问题,Vcap是指模拟接地还是数字接地?


    巴西
    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rex:

    VCAP指的是AVSS,它是单极电源的接地。 如图31所示,此内部bandgap电压用于生成内部电压参考,该参考电压也参考了AVSS。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您的详细回复。

    巴西
    雷克斯