This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:此IC是否有质量通知?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662672/ads1015-is-there-any-quality-notification-for-this-ic

部件号:ADS1015

尊敬的先生:

我们的一位客户正面临 ADS1015IRUGT测试失败的问题,他们想知道此部件是否有任何质量通知,尤其是日期代码为2016年6月的部件。

谢谢!

此致,

陈志达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tan,

    我没有找到此零件的任何质量通知(最近或过去)。 您的客户遇到哪种测试失败问题? 如果有问题,我需要测量输入,原始数据,配置设置和原理图等特定信息来帮助调试。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tan,


    您的客户是否能够解决他们的测试失败问题? 正如我之前提到的,我没有发现该零件的任何质量通知,我还跟进了监督该产品线的质量工程师。

    此时,我将关闭此帖子,但如果您的客户仍有问题,请回复此帖子并提供问题的详细信息以及设备配置和数据。 您应该能够重新打开此帖子并回复,但如果您无法打开,请随时打开新的主题。


    吴若瑟