This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TSC2007:TSC2007 I2C问题

Guru**** 2598435 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663303/linux-tsc2007-tsc2007-i2c-issue

部件号:TSC2007

工具/软件:Linux

在POWER_ON之后,IC的第一个命令是SUCCESS (无论命令是0x00,0xd4还是0xe4....)。

但在这之后, 我错了。 任何命令或任何时间之后,都会出现i2c IO错误。

TSC2007 IC似乎有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生:
    似乎出现了错误。我可以成功地向IC发送命令。 但我通过i2c得到的所有结果都是0xx95 (包括PWRDOWN...)。
    首先,我认为这可能是由VDD电源问题引起的。但是当tsc2007工作时,我得到的VDD是3.3V。
    有没有关于它的任何信息? 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

     上海或中国是否有软件开发助手?  因此我可以打电话寻求更多帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生:
    我确定ROT问题。0xff95是我的代码错误。
    现在VDD 3.3V i2c1.8v正常,CPU发送从属地址0x90后IC无应答
    希望能得到一些关于它的信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Melo:

    很抱歉耽误你的时间。 我很高兴听到您取得了一些进展。 您是否可以发送I2C通信的一些屏幕截图,或者发送显示系统中TSC2007连接的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Tom:

      我使用示波器测量的i2c信号,现在我没有关于它的图片。

     I2C是   :

     启动  1 0 0 1 0 0 0 0   

    然后,应该会收到ACK,但不会收到nack

    I2C总线只是TSC2007的从属设备

    工作时VDD电源为3.3V