This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从ADS1298中删除DC偏移

Guru**** 2989180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663573/remove-dc-offset-from-ads1298

部件号:ADS1298ECGFE-PDK

另请告诉我如何去除大约+/-300V的直流偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmed,  

    由于电极阻抗大且不平衡,以及输入偏置/导联脱落检测电流,预计会产生直流偏移电压。 IEC标准要求您仍然可以在+/-300mV电极偏移电压的情况下测量ECG信号幅值。 您可以使用RLD建立中间电源共模并降低差分信号增益,也可以用交流电耦合电极输入。


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这意味着我们不需要任何类型的电路来移除直流断开装置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非ADC输出已饱和,并且不能进一步降低增益,否则不能。

    此致,