This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8331:ADS8331 - SPI接口:当/CS=1时,DOUT是否变为高阻抗

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663955/ads8331-ads8331---spi-interface-does-dout-goes-to-high-impedance-when-cs-1

部件号:ADS8331

关于SPI接口,数据表中未明确提到DOUT信号在 /CS为高电阻时进入高阻抗状态。  

是否有人可以确认或拒绝该行为?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antonio:

    是的,当CS较高时,SDO将进入高阻抗。  图1,第12页显示了采样时读取数据时的计时配置示例;当CS为高时,SDO为高-Z。

    谢谢!

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我没有意识到这个数字。
    Antonio。