This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:需要性能数据

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663785/ads1232-performance-data-required

部件号:ADS1232

大家好,

我的一位客户请求以下ADS1232信息

1.信噪比

2.总谐波失真

3. 信噪比和失真

4. 有效位数

5.寄生自由动态范围

请提供帮助。

此致,

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahendra,

    客户要求的大部分内容与ADC的交流规格和性能有关。 ADS1232测量直流电或非常接近直流电的信号(温度,桥接传感器等)。 ADS1232是一种过采样 Δ-Σ 转换器,它包括滤波器切断频率低于Nyquist的Sinc4数字滤波器。 在ADS1232数据表的第16页上,您可以在图30中看到过采样频率(调制器速率)的频率响应。 在图31中,您可以使用Sinc4数字滤波器。 传递交流信号以测量所请求的性能属性并不是那么有用,因为结果会因频率的不同而有很大的变化。

    最重要的是不受噪音影响的重复性。 ADS1232数据表第5页上的表1至表4给出了噪声性能。 第5页还介绍了ENOB和无噪音位的计算。 这些计算来自直接直流测量,而不是相对于噪声和失真(SINAD)的特定交流信号。 在第8页开始的典型特征图中,您可以看到一些时间阈图和柱状图。 ENOB与1个标准偏差相关,无噪音与峰间噪声相关。

    如果客户需要所需的信息,可能是他们不了解此类ADC (与SAR ADC相比,数据速率超采样ADC较低),或者ADS1232不是应用的正确选择。 如果您有关于该应用程序的更多信息,我可能会提供更多帮助。

    此致,
    Bob B