This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663552/ads1298ecgfe-pdk-ads1298

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
在“线程:ADS1298ADS1198”中讨论的其他部件

以下是我的ADS1298完整示意图,请告诉我天气情况是否正确或存在任何限制。

这是我的前端抗锯齿滤波器,其切断量为5.12khz,可在fmod=512khz时提供足够的衰减。

以下是ADS1298/ADS1198的1198的示意图

这里是电源设计  

请尽快给我评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ahmed,

    我认为原理图一般看起来不错。 有一件事我看不到是电源引脚上的去耦电容器的位置。 这有助于提高噪音性能。 此外,您可能不需要将电感器与LDO输出串联。 如果您将它们放在输出负载电容器之前,这可能会导致问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们使用相同的电路,这是否适用于ADS1198。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,ADS1298和ADS1198与引脚到引脚兼容。

    此致,