This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8331:ADS8331,ADS1298

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS8331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663885/ads8331-ads8331-ads1298

部件号:ADS8331
主题中讨论的其他部件:ADS1298

大家好,  

我不知道是否可能对不同的设备实施菊花链。  

实施由4个ADS8331和4个ADS1298组成的菊花链(所有这些链都与相同的采样速率同步)是否有任何不便?

是否有如何从这些设备或类似设备读取/写入数据的示例?

感谢高级版,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio,

    ADS8331和ADS1298的菊花链式帧长度和时序要求是不同的;因此,我认为您不能以菊花链方式 将4xADS8331和4xADS1298连接在一起。   

    ADS8331数据表的第34,35页显示了ADS8331的菊花链模式定时。

    ADS1298数据表的第57页显示了ADS1298的菊花链配置和定时。

    谢谢,此致,

    路易斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,
    非常感谢这一澄清。
    Antonio