This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:ADC12J4000EVM版本E0

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663887/adc12j4000evm-adc12j4000evm-rev-e0

部件号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他部件: ADC12J4000

尊敬的Jim /团队:

我有一位客户购买了ADC12J4000EVM的两个EVM。

他过去曾与他们合作过,但最近无法使用新的GUI连接到他们。

在花了一些时间尝试找出GUI未连接的原因后,我们注意到EVM用户指南第22页上的说明,请求下载FT_PROG软件并检查产品描述是否为ADC12J4000_A0。

在我们的案例中,产品描述为 ADC12J4万_E0。
将产品描述更改为ADC12J4000_A0后,软件能够找到并连接到EVM,但是温度读数不正确,显示127°C。

您能告诉您ADC12J4万_E0和ADC12J4万_A0之间有什么区别吗?
此外,我们也未能使用HSDC Pro连接到主板。 您能否告知我们是否应该使用任何特殊的配置文件?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,
    我已将此邮件发送给熟悉此设备的工程师。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR

    我觉得客户可能收到了一些早期的修订版主板,但仍在经销商库存中。 如果是这样,他们应将主板退回进行更换。

    您能否让他们提供主板顶部的照片以便我验证版本?

    谢谢!

    Jim B