This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1.0064万:用于5V,8位,并行输出等的ADC发展蓝图

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663361/ths10064-adc-roadmap-for-5v-8bit-parallel-output-etc

部件号:THS1.0064万
主题中讨论的其他部件: TLV571

如果ADC的路线图符合以下规格,请告诉我。

----------------

・5Vcc,接近5V输入范围

・8位

・Ω 接口:并行输出

・内部参考

・采样率:1MSPS

・封装:尽可能小,读取类型

----------------

我没有找到匹配IC,竞争对手也没有。 (靠近设备是Maxim:MAX154,但外部参考)

第二个问题,如果没有匹配的路图IC,我会推广THS1.0064万 (10位)并解释未使用的D8和D9引脚,这个想法是否正确?

如果正确,未使用的D8和D9是否应连接接地?  

 

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satoshi!

    我不确定路线图上是否有任何并行输出设备,我们将对此进行调查并尽快回复您。 关于THS1.0064万,这是一个四通道器件,可以容纳差分或单端信号,您只需要考虑部件的输入共模电压范围(理想情况下,您的输入信号以2.5V为中心)。 您还需要使用高位- D9..D2,然后将D1..D0从8位数据总线中保留出来。 您不想接地它们,因为它们是有源数字信号。 您可以通过下拉将它们端接到GND,以最大程度地减少EMI问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    正如Tom所说,我们的路线图上没有此类设备。 我认为我们或任何其他人都不会再开发具有并行接口的8位1MSPS ADC了。 从您发现的设备中,您可以看到这些设备非常旧。
    此外,具有小型封装和并行接口也是一种相互矛盾的要求。

    如果您想要测量0伏到5伏之间的单端信号,THS1.0064万实际上不适合您。

    您是否考虑过TLV571或是否需要4个输入通道?
    TLV571没有内部参考,但对于8位ADC,应足以使用'干净'的5V电源作为参考。
    TLV571可测量0V至5V范围内的单端信号。

    此致,