This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1.5851万:计时LM1.5851万

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, TRF3765, LMX2594, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663140/lm15851-clocking-lm15851

部件号:LM1.5851万
线程中讨论的其他部件: LMK0.461万LMX2572LMX2582,LMK0.4828万LMX2594TRF3765

您好! 我需要为LM1.5851万提供4GHz设备时钟+ SYSREF,以及FPGA提供其它设备时钟+ SYSREF (JESD204B系统)。 如我所见,没有合适的时钟解决方案集成到单个IC中,具有如此高的输出频率和JESD204B支持。 因此,LMK0.461万和LMX2572级联似乎是合适的。 您是否愿意对使用这些设备的时钟架构做出一些解释? 两个时钟设备应如何连接在一起,以及如何与LM1.5851万和FPGA连接? 什么是SYSREF信号架构?
也许有更多合适的设备,但这两种设备是由于其低功耗而被选中的。 也许您可以推荐其他设备。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vic:
    我已将您的问题发送给熟悉LM1.5851万的工程师
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,Brian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一句。 我唯一可以选择的论坛是医学论坛。 您能帮我吗?请将此主题移至高速数据转换器论坛吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    vic,不要担心你是在正确的论坛,我有正确的人看这个.
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vic

    下图显示了您需要完成的任务的基本概念。 需要LMK048xx设备来创建FPGA时钟和SYSREF。 如果需要该信号,它还可以创建ADC SYSREF。 LM1.5851万可以在没有SYSREF的情况下运行,但在这种情况下,既无法实现确定性系统延迟,也无法实现多设备同步。

    LMX2572是4 GHz ADC时钟源的可行选择。LMK04xxx输出必须与ADC时钟信号同步。 有多种方法可以执行此操作,最佳方法取决于所需的ADC时钟频率和所选LMK04xxx器件的VCO功能。 对于4 GHz ADC时钟,LMK0.461万可配置为在6 GHz时运行。 此时钟可拆分,以创建LMX2572以及FPGA时钟和SYSREF所需的参考时钟。

    如果LMK VCO无法提供与所需ADC时钟相关的良好频率,则可以使用下面显示的体系结构,因为它在时钟分配模式下使用LMK器件。

    LM1.5851万EVM在分配模式下使用LMK0.4828万,还利用PLL1将100 MHz VCXO同步到可选的10 MHz外部参考。 这使得数据转换器能够与其他系统器件同步。LM1.5851万EVM将TRF3765 PLL/VCO器件用于4 GHz时钟,但自该板设计以来发布的以下器件将是更好的选择:LMX2572,LMX2594,LMX2582

    LM1.5851万EVM原理图可在以下位置找到: /CFS文件/__key/communityserver-discussion-components文件/73/7750.ADC12JXXXXEVM_5F00_A01_5F00_Schematic-Prints.PDF

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,Jim。 我将考虑您提议的两种架构。 您能帮我解决一些问题吗? 据我了解,在JESD204B标准中,链接设备输入处的器件时钟必须对齐相位。 某些时钟可能是另一个时钟的倍数,但在某些时刻,设备时钟的上升边缘必须重合。 SYSREF信号用于识别器件时钟的上升沿,JESD链路中所有器件的本地帧时钟和多帧时钟必须与该上升沿对齐。 通过All JESD链接,这些时刻完全相同。 所以在JESD系统中,所有时钟都是相位对齐的。 我对吗? 因此,您能否在第一个图中对LMK和LMX输出之间的相位关系给出一些评论。 据我了解,SYSREF信号在LMK中生成,并通过SYSREF中继器模式下的LMX传播。 LMX的4 GHz时钟输出和SYSREF输出处于所需的相位关系中。 此相位关系可通过LMX的SYSREF延迟电路进行调整。 我对吗? 是否假定LMX输出哪个时钟ADC与LMK输出哪个时钟FPGA相位相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vic

    通常,以下时钟要求适用于需要确定性延迟的JESD204B子类1链路。

    1. 链路中的TX和RX设备必须分别接收具有恒定相位关系的SYSREF信号。 相位偏移只要相对恒定就可以。
    2. TX和RX设备必须分别接收一个设备时钟。 这些时钟可以是不同的频率,但必须具有整数频率比和相对恒定的相位偏移。
    3. 在每台设备上,SYSREF必须在设备时钟的同一边缘进行一致捕获。 可能需要在时钟发生器或TX或RX设备上调整设置/保持计时,以确保情况如此。

    如果满足所有3个要求,则系统中的设备将具有内部LMFC (本地多帧时钟)定时,并具有恒定相位关系,这将支持确定性延迟。

    如果您需要系统中的确定性延迟,则ADC设备时钟到SYSREF计时是最严格的要求。 您可以使用LMX2572 SYSREF中继器功能来确保DEVCLK和SYSREF与ADC之间的恒定相位对齐。 如果2 LMK输出用于LMX2572参考和SYSREF输入,则应相对妥善地控制这些信号的相对相位。 LMKxxxx数据表将提供有关输出歪斜的更多信息。

    如果需要,可使用LMX2572 SYSREF延迟功能来优化2个输出的相对定时。 ADC在SYSREF路径上也具有可调节延迟,并且计时验证功能应用于确保设置和保持计时充足。

    如果需要进行相位对齐ADC输入采样或DAC更新,某些具有多个ADC或DAC的系统可能需要更严格的计时要求。 在这些系统中,可能需要微调ADC和DAC器件时钟,以实现所需的样本对齐。 如果对这些时钟进行了微调,则SYSREF和设备时钟之间的相对时钟可能需要重新调整,以确保仍然满足设置和保持时间。

    如果不需要确定性延迟,则某些设备可能不需要SYSREF。 LM1.5851万是其中一种设备。 即使未应用SYSREF,内部LMFC也将自行生成。 但是LM1.5851万中的LMFC与FPGA数据接收器中的SYSREF和LMFC有随机相位关系。 如果您的系统属于这种情况,您只需确保FPGA器件时钟和SYSREF定时具有足够的设置和保持,而无需使用LMX2572 SYSREF中继器功能。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim。 非常感谢快速,详细的回复。 此信息对我非常有帮助。 此致,Vic。