This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:ADS8688A评估数据

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663326/ads8688a-ads8688a-evaluation-data

部件号:ADS8688A

主席先生,

1.请参阅随附的ADS8688A数据,这些数据已在我们的评估PCB上测试。 当ADC的输入增加时,ADC的错误增加。 请推荐。

2.提供通过TI评估PCB捕获的数据。

3.在ADS8688A中,抗锯齿滤波器的-3dB切断频率通常设置为
15千赫。 我需要50赫兹的切断。 请推荐。

4.在ADS8688A中提到-将这些过压保护电路用作保护器件的次级保护方案。 我需要PCB中的过压保护电路。 因此,如果我使用ADS8688A,这是否意味着我还需要在ADS8688A的输入处提供过压保护电路。

5. IAM正在寻找至少8个或更多通道的多通道数据采集ADC,输入电压范围为+-10V。 采样速率至少为100 ksps。 请给出建议。  

e2e.ti.com/.../ADC_2D00_evaluation_5F00_data1.xlsxthank

Deva Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     1. 测试数据是测试设备任何功能的好方法,但它不反映设备的线性。 对于线性测试,您需要查看设备的DNL和INL。 我找到了两个文档来展示这一点,一个通过 TI,一个宇宙 ,深入到数学,另一个是 更高级的学术解释

    我还建议查看 Precision Labs的第3部分,了解有关线性调整后偏移和增益校准的更多信息。

    2.在软件GUI中,可以 在此处下载  ,您可以访问真实数据。  使用GUI,无需连接 EVM,即可进入模拟模式。 模拟数据是使用EVM收集的真实数据。

    3.内部滤波器不可编程,因此,如果您需要50Hz的滤波器,则需要在 输入电路中添加外部RC滤波器。 实施外部RC滤波器的一种方法是使用如下所示的布局,其中R为滤波电阻器。

    4.这种偏差通常用于电网的无果特COR,因此数据表在某种程度上适应了这些可能存在高电压的应用类型。 如果您怀疑您的应用 程序需要超出设备可处理范围的保护,则还应添加外部主要保护。

    5.我根据 您的需求进行了快速参数搜索,并找到了8台设备,它们都非常相似。 如果您能够分享有关您的申请的更多详细信息,则更容易给出更好的建议

    此致

    Cynthia