This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:加载固件时出现高速数据转换Pro错误

Guru**** 2600735 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/663239/tsw14j56evm-high-speed-data-convert-pro-errors-out-when-loading-firmware

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38RF82EVM

大家好,我一直在尝试设置TSW14J56模式发生器板以支持DAC38RF82EVM板。 当我在HSDCP中下载FPGA固件时,总是会出现错误,并显示以下消息:

TSW140.lvlib:14J56revD_Firmware Details.vi->TSW140.lvlib: frame.vi中的调用库函数节点出现错误1097
可能原因:
LabVIEW:调用库函数节点调用的外部代码内发生异常。 异常可能已损坏LabVIEW内存。 将任何工作保存到新位置并重新启动LabVIEW

到目前为止,我已尽最大努力按照DAC38评估板手册中的说明进行操作,并在DAC38RF8xEVM GUI中顺利进行配置。 所有跳线和开关都应处于正确的默认位置,并且电源设备似乎都工作正常。

对于我遗漏的此错误消息,是否有明显的解决方案?

侧注:
我对LabVIEW没有太多的经验,但HSDCP安装中是否应该存在TSW140.lvlib文件? 此外,我拥有的TSW14J56主板是E版,但所有软件和发布的示意图似乎都是D版。这种差异是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我正在将您的请求发送给熟悉此设备的工程师。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请确认TSW14J56EVM的5V电源可提供至少3A的电流。 否则,主板可能在初始操作期间工作,但电源将根据FPGA的配置而限制电流。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点。 我对其中一个问题过于自信,结果是它在2.5 A周围跳闸。更换为一个可以正确获取3A的设备已解决了问题。